This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS95:汽车级(Q1)、增强型产品(EP)差异?

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS95, SN65HVD233, SN65HVD233-EP, SN65HVD233-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746420/sn65lvds95-automotive-grade-q1-enhanced-product-ep-diffrences

器件型号:SN65LVDS95
主题中讨论的其他器件: SN65HVD233SN65HVD233-EPSN65HVD233-Q1

尊敬的 TI 专家:

李承烨在萨特雷克计划中工作。  

我们公司拥有 SN65LVDS95的一些传统、没有 Q1或 EP 等任何选项。

但 EP 和 Q1选项似乎具有更好的规格和特性、因此我考虑将这些选项应用于下一个项目。  

但是、由于传统问题、我需要检查 Q1和 EP 级是否使用了与 SN65LVDS95相同的裸片(晶圆)(无选件)。

此外、同样、SN65HVD233呢?

它还具有 HT、Q1或 EP 级、但我们仅拥有 SN65HVDS233的卫星传统、无选件。  

如果它们使用相同的裸片、那么将这些选项应用于新项目将非常容易。

此致、  

安抚奶嘴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sooyeon、

    Q1和 EP 版本与常规 SN65LVDS95具有相同的裸片。 我不确定 SN65HVD233、但我将询问团队并返回给您。

    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sooyeon、

    SN65HVD233-EP 和正常版本是相同的裸片。 SN65HVD233-Q1与-EP 和普通版本中使用的裸片具有单独的名称、但我认为这是由于规划和质量目的、实际上不是一个不同的裸片。 如果您对此有更多疑问、请向我发送电子邮件。您可以在 myTI 帐户中找到我的电子邮件。

    不过、SN65HVD233的-HT 和-SP 确实具有唯一的裸片。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

     这真的很有帮助