请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDS95 主题中讨论的其他器件: SN65HVD233、 SN65HVD233-EP、 SN65HVD233-Q1
尊敬的 TI 专家:
李承烨在萨特雷克计划中工作。
我们公司拥有 SN65LVDS95的一些传统、没有 Q1或 EP 等任何选项。
但 EP 和 Q1选项似乎具有更好的规格和特性、因此我考虑将这些选项应用于下一个项目。
但是、由于传统问题、我需要检查 Q1和 EP 级是否使用了与 SN65LVDS95相同的裸片(晶圆)(无选件)。
此外、同样、SN65HVD233呢?
它还具有 HT、Q1或 EP 级、但我们仅拥有 SN65HVDS233的卫星传统、无选件。
如果它们使用相同的裸片、那么将这些选项应用于新项目将非常容易。
此致、
安抚奶嘴