This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:预加重均衡器 PCIe

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746735/ds80pci102-pre-emphasis-equalizer-pcie

器件型号:DS80PCI102

您好!

我想使用 DS80PCI102以大约5Gbps 的速率通过7m 长电缆传输数据、并需要确保其工作正常。

数据表显示 在8Gbps、10m 30AWG PCIe CBL 下具有0.2 UI 的残余确定性抖动、我想知道在这些数据速率下、使用了或可以使用哪种类型的电缆来实现这些长距离。

与具有 GTX 内部预加重和均衡器的 Xilinx FPGA 相比、您如何描述 TI 器件性能与 Xilinx?

谢谢、

-Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    这些电缆用于 PCIe 或 SATA/SAS 数据速率。

    重要的是 DS80PCI802数据表的表2。 使用您自己的或所需的电缆插入损耗、您可以确定哪些 EQ 设置与您的电缆插入损耗相匹配。 这意味着首先您的介质应该会丢失。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    谢谢!

    最好的,Reza