This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:UHD-SDI 至光纤、用于扩展 SDI 视频范围

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746662/lmh1297-uhd-sdi-to-fiber-for-extending-range-of-sdi-video

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: LMH0397

大家好、我正在研究使用 LMH1297连接 SDI 3G 视频摄像头。 我想设计一个将视频转换为光纤的电路板。 我正在查看 CWDM-SFP10G-1490光纤收发器( )。  我需要弄清楚如何连接 LMH1297 75欧姆 IO 引脚和 CML 光纤收发器引脚。 如果有人给我一些建议、请与我分享。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    LMH1297 75欧姆侧用于驱动75欧姆同轴电缆或从75欧姆同轴电缆接收电力。 在上图中、您可以使用运行于均衡器模式下的100欧姆 OUT0和交流耦合到 SFP 模块接收器。

    此外、请注意 LMH1297只有一个100欧姆输出、因此测试引脚不可用。

    最后、请注意、由于这是3G SDI、因此您可以使用 LMH0397而不是 LMH1297器件。 这些引脚和寄存器兼容、但 LMH0397是3G SDI、速率低于3G、因此成本更低。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔

    大家好、非常感谢您回复我的消息。

    祝你度过美好的一天!
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔

    您好、我如何申请 LMH0397的完整数据表?

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    请单击下面的链接并填写表格。
    myportal.ti.com/.../dt

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢!