This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:TPD6S300

Guru**** 2929200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746732/tpd6s300-tpd6s300

器件型号:TPD6S300

您好!  

我阅读了数据表、其中清楚地表明、所有低速引脚都受到了此芯片的 ESD 保护。 高速引脚呢? 它们是否也受到保护?

谢谢、

Fabio Ruiz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、
    在 TPD6S300中、CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、 因此无需在这些线路上使用高压 TVS 二极管。 对于该器件、高速引脚上不提供 ESD 保护、如果客户需要高速引脚上的 ESD 保护、则必须包含一些外部 ESD 保护器件。