This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:建议的布线长度

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746700/tusb8042-recommended-trace-length

器件型号:TUSB8042

大家好、

数据表指出:

"八英寸"包括哪些内容? 这是否意味着从 USB 主机到 USB 器件的差分对总长度?

我想知道建议的布线长度:1) USB 主机连接到集线器、2)集线器连接到 USB 器件。

谢谢!  

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    集线器具有集成 PHY、因此建议的最大布线长度为:

    主机- 8英寸-集线器- 8英寸-设备

    谢谢、
    JMMN