This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:关于电池充电1.2合规性测试

Guru**** 2446640 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746297/tusb214-about-battery-charging-1-2-compliance-test

器件型号:TUSB214

大家好、

 

我们的客户使用 TUSB214、但其电路板未通过 BC1.2合规性测试。

您能想到什么原因吗?

如果您有建议的设置、您能告诉我们吗?

 

[测试内容]

GND 由 USB-PET 合规性测试仪偏移0.375V。

因此、"高种子信号"会重复复位和挂起、因此枚举不会完成。

 

[TUSB214设置]

-SDA (3引脚)和 SCL (4引脚)为开路

-0.1uF 连接到 RSTN (5引脚)

-EQ (6引脚)开路(3级)

直流升压(7引脚)通过0欧姆(L (引脚被拉至低电平)–40mV)连接到 GND

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    保持 EN_N 为高电平、直到电源稳定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、以上答案已忘记。
    在 BC 测试之前、HS 枚举是否正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

     

    感谢您的快速回复。

    在 BC 测试之前、HS 枚举工作正常。

     

    我知道 EN_N 是 DC_BOOP/ENA_HS (9引脚)。

    我的理解是否正确?

    我想知道 EN_N 的功能

     

    保持 EN_N 为高电平、直到电源稳定

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、忘记了我对 EN_N 的评论
    我仅在之前测试 CDP、但并非所有 BC1.2。 您能将系统发送给我们吗?