This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:输出熔断(需要帮助)

Guru**** 2930830 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188062/am26lv31-blown-outputs-help-needed

器件型号:AM26LV31
主题中讨论的其他器件: AM26LV32

在主板上、我使用 AM26LV31向远程伺服控制器发送步进和方向位。 (超过大约6英尺的电线)

该导线端接一个4.7欧姆串联电阻、一个120欧姆端接电阻、两侧都有 TVS 二极管、

接收芯片是 AM26LV32 (位于伺服控制器上)

问题现在至少在3台机器上出现、AM26LV31的输出已熔断。
如果我测量输出到接地端、则为4欧姆。 一些芯片的450K (我认为这是一个很好的芯片)、
其他芯片的测量值为40K、甚至低至4.5k  

为什么这个芯片爆炸?

我该怎么做来保护它呢?

诚然、我在主板侧没有保护、芯片输出直接连接到连接器。

感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    因此、根据您的描述、我认为负载不是问题(假设 TVS 二极管在正常运行期间不会分流大量电流)  

    以下几点:

    1、最小 RS422 (该器件的额定输入阻抗为 RS422)输入阻抗为4K -通常情况下、我们的器件通常比该阻抗高一点、但我们不直接对此进行规范、因此"4K"是一般情况下需要考虑的最小值、但可能更高。 它确实听起来像是输出在低阻抗器件中进行了油炸。

    2. RS422在保护方面有点棘手-对于仅驱动器的器件(如本例)、输出电压额定值不是-7V 至7V、如产品页面所示 (即 RX 要求- TX 没有此要求-但我认为我们的自动化系统符合 RS-422标准、并将其作为共模范围)、并且输出额定值仅介于-0.5V 和6V 绝对最大额定值之间。 因此、根据我第一次传递的信息、似乎连接到驱动器引脚的总线上可能存在瞬态信号、该信号可能超出规格-在驱动器侧节点上没有保护、这可能会导致潜在的故障点。 我假设根据您在 TVS 二极管上寻求保护的描述、但如果问题是 TVS 以外的浪涌更可靠的二极管、则可能需要。  

    总之,我猜是有一个电势信号在驱动器引脚上起作用(最可能的是瞬态信号,因为驱动器输出电压来自 VCC 电压,因此不会输出超出规格的电压)。 在每条输出线路上使用保护二极管/TVS 二极管有助于保护驱动器侧引脚免受损坏。 我想您正在使用该器件的多通道特性-如果不需要该特性、请告诉我、因为我们的 RS-485器件更强大、并且与 RS-422系统向后兼容(相同的架构、RS-485只是一个更稳健的标准)、 但我知道选择该器件的原因很可能是多通道、因此如果您无法切换、将输出电压保持在绝对最大值范围内的保护二极管应该可以解决这个问题、 如果它是驱动器上的瞬态信号-根据问题描述、这似乎是最可能的解释、因为加载完全不应成为您的设置中的问题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么-如果您能够添加保护功能、并且能够解决问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson