This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT2:低速 LVCMOS/LVTTL 至 LVDS 发送器与放大器;接收器

Guru**** 2536650 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746688/sn65lvdt2-low-speed-lvcmos-lvttl-to-lvds-transmitter-receiver

器件型号:SN65LVDS4
主题中讨论的其他器件:DS90LV011A

您好!

我正在寻找 LVCMOS => LVDS 和 LVDS => LVCMOS 转换器、用于低至直流的低速信号。

根据数据表和器件符号、此器件可用于直流、但需要确保情况如此。  

是否有更小外形尺寸的驱动器和接收器器件的建议?

谢谢、

-Reza   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    SN65LVDS4是我们拥有的最小尺寸、可能是小型 LVDS 至 LVCMOS 接收器的最佳选择。 对于 LVCMOS 至 LVDS 驱动器、我建议使用 DS90LV011A、该器件采用相对较小的 SOT-23封装。 这两种器件的频率都没有下限。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、

    谢谢!

    此致、