This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:规划 GPIO 扩展器功能的参考设计和应用手册

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182909/pca9534a-reference-design-and-application-note-to-planning-gpio-extender-function

器件型号:PCA9534A

大家好、

我有客户设计 PCA9534A、需要一些设计支持。

他需要一些有关参考设计和应用手册的数据或文档来规划 GPIO 扩展器功能。

您能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 I/O 扩展器没有什么特别之处。

    • 电源引脚应具有去耦电容器。
    • I²C Ω 总线需要上拉电阻器。
    • 未使用的输入需要一个上拉或下拉电阻器。 (所有 I/O 均为上电后的输入。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Len、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    感谢你的帮助。

    客户已完成原理图、您能帮您查看原理图吗?

    我将为您发送 E2E 消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    您可以在此处发布原理图。 请记住、这是一个公共论坛。  

    如果您需要保密、请将原理图发送至我的电子邮件 :t-townsend@ti.com 或在内部论坛上发帖。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我会将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    我将在电子邮件中查看原理图。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的帮助。

    客户已完成布局、需要帮助查看。

    您能为您提供帮助吗? (U848)

    e2e.ti.com/.../PD515_2D00_MB_2D00_B_2D00_PCB_2D00_REVIEW_2D00_TI_2D00_V172.zip

    此致。

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    此布局没有主要问题。  

    此致、

    Tyler