Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS280DF810 大家好、
我的客户正在使用 DS280DF810、他们现在要求从直通模式切换到交叉模式后、重新锁定时间应小于4ms。 考虑到 RXA 和 RXB 均为25Gbps 速率信号、DS280DF810是否可以满足此要求?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810
大家好、
我的客户正在使用 DS280DF810、他们现在要求从直通模式切换到交叉模式后、重新锁定时间应小于4ms。 考虑到 RXA 和 RXB 均为25Gbps 速率信号、DS280DF810是否可以满足此要求?
谢谢!