This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:音频麦克风&放大器的应用;线路输出

Guru**** 2931170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746105/tpd4e02b04-application-for-audio-mic-line-out

器件型号:TPD4E02B04

您好、Sirs、

很抱歉打扰你、

在标题中、我们想知道 TPD4E02B04是否适用于 音频麦克风线路输出?

如果没有、是否可以共享另一个解决方案?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们在这里提供了音频信号的建议
    www.ti.com/.../sszb130c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    感谢您的回复。
    我是否可以知道为什么不建议在音频应用中使用 TPD4E02B04?
    需要关注任何规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要确保线路为3.3V 而不是5V。 如果是5V 线路、则需要使用不同的器件。 此外、TPD4E02B04具有非常低的电容、这通常不是音频应用所必需的