This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:VCC 未通电时对 DP/DM 的影响

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212-Q1, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187641/tusb212-q1-impact-on-dp-dm-when-vcc-is-not-powered

器件型号:TUSB212-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB212

大家好、

我们计划在  USB BC1.2充电器旁边的 USB2.0部分中使用 TUSB212-Q1。 这主要是为了减轻 USB BC1.2充电器损耗(Ron 6 Ω 和 Con 6pf)。

我们有一个用例、其中 USB BC1.2充电器应在系统关闭状态下工作、并应知道处于关闭状态的 USB DP/DM 的状态。 由于我们在 TypeA 连接器与 USB BC1.2充电器之间的路径中有 TUSB212,

  1. 当 VCC 未上电时,RST 为低电平并且所有 TUSB212引脚未上电,这对 USB2 DP/DM 线路有何影响。 当 VCC 为零时、它是否允许 USB 线路通过或者对信号数量有任何影响?
  2. 从 TUSB212到 TypeA 连接器的电路板长度是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:它就像在断电时通过。 确保在 PCB 上连接 D1P/D2P、D1M/D2M。