This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:在 CSI 应用中,是否可以反转芯片两侧的 N 和 P (clk 除外)?

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187578/sn65dphy440ss-in-a-csi-application-is-it-possible-to-invert-n-and-p-on-both-sides-of-the-chip-except-for-the-clk

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

我想在两个连接器之间的接口板上使用 SNx5DPHY440SS 作为 CSI 重定时器

为了便于布局并具有更干净的迹线、我希望通过以下方式连接 DPHY:

总结:

连接器1 | DPHY440 | 连接器2

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬μ A

D0N         |  DA/B0 P  | D0N

D0P         |  DA/B0 N  | D0P

D2N         |  DA/B1 P  | D2N

D2P         | DA/B1 N  | D2P

CLK P      |   CLK P  | CLK P

CLK  N      |    CLK  N  | CLK  N

D3N        |  DA/B2 P   | D3N

D3P        |  DA/B2 N  | D3P

D1P        |  DA/B3 P   | D1P

D1N        |  DA/B3 N  | D1N

从数据表和论坛上的其他问题中可以看出、如果在 CSI 应用中的摄像头和 CPU 上保持相同的通道编号、则在 DPHY440上的任何位置插入任何通道编号都是可以的

数据表指出、DPHY440不支持数据通道上的反相极性、但如果 DPHY 两侧的通道反相、它是否起作用?
我们是否需要反转所有通道才能使其正常工作? 正如我的原理图中所示、时钟和通道3未反相


此外,论坛中的其他文章似乎也表明,要使 DPHY 在 CSI 4通道配置中工作,需要发送一些 i2c 命令,是这样吗?
(从该论坛上的其他帖子中:

向寄存器0x50写入针对 HS TX 路径的8'h01 //覆盖启用

写入寄存器0x51、使能8'h01 // HS TX 路径。

向寄存器0x61写入8'00 //禁用 LP 路径。

向寄存器0x70写入针对 HS RX 路径的8'h01 //覆盖启用

在启用8'h01 // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。

位0是通道0

)

非常感谢您的参与、

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sylvain

    DPHY440不支持极性反转、上述建议在 DPHY440默认状态下不起作用。 高速进入序列包括驱动 LP11->LP01->LP00 (LP->HS 转换)。 如果您翻转极性、则高速进入序列也会翻转、您将无法进入 HS 模式。  

    它的唯一工作方式是、如果 DPHY440处于 I2C 模式、并且始终使用以下序列启用 HS 模式。 该序列仅将 CLK 和所有数据通道置于 HS 模式。

    向寄存器0x50写入针对 HS TX 路径的8'h1f //覆盖启用

    写入寄存器0x51、使能8'h1f //HS TX 路径。

    向寄存器0x61写入8'00 //禁用 LP 路径。

    向寄存器0x70写入针对 HS RX 路径的8'h1f //覆盖启用

    在启用8'h1f // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。

    谢谢

    David