This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3223E:SN65C3223E 数据速率

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187647/sn65c3223e-sn65c3223e-data-rate

器件型号:SN65C3223E

各位专家:

我们需要您的确认。  

数据表中提到了支持的高达1000kbps 速率、说明中提到了100kbps 速率
请确认正确 的数据速率。 提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表是正确的;它是1000kpbs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    数据表正确。

    最棒的

    Parker Dodson