This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982DC DP 问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744039/tps65982-tps65982dc-dp-questions

器件型号:TPS65982

尊敬的所有人:

我的应用是一个具有 PD+USB3.0功能的 typedC 端口、插入 DP 器件时、系统应给出一些消息来通知客户。

但是现在,我们 检查了0x5F 寄存器的 bit 8和 bit 9,这些位没有变化,它是正常行为吗?

如何获得此通知功能、您有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0x5F-rigister.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    一旦进入 DisplayPort 模式、数据状态将发生变化。 您可以为"插入或删除插头"以及"数据状态更新"启用 I2C 中断、并使 EC 代码基于这两个事件。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    对于该端口、它仅需要 PD+USB3.0功能、因此我们没有设置任何 DP 模式、因此 PD 控制器是否可以进入 DP 模式?
    如果客户不需要 DP 功能、但我们需要 DP 器件插入信息、如何设置 FW?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在这种情况下、一旦对 USB3位进行枚举、它们仍然会看到它被置位。 同样、当这些寄存器发生变化时、也可以使用相同的2个 I2C 中断进行监控。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能否帮助澄清哪个寄存器可用于区分 USB 器件和 DP 器件?
    因为他们需要这些信息来通知用户。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您可以在收到数据状态更新中断时查看数据状态(0x5F)。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我的问题是如何在 FW 中区分不带 DP 设置的 USB 和 DP 器件、因为我们不需要 DP 功能、正如我最初提到的、0x5F 寄存器位8、9不会改变。
    那么、您有什么建议吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    连接 USB3器件时、数据状态(0x5F)中的 USB3连接位将发生变化。 请为数据状态更新启用 I2C 中断、以便您的 EC 在该位发生更改时中断。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    客户希望在插入 DP 器件时从 PD 获取一些信息、您有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您可以通过查看 DP SID 状态寄存器(0x58)来确定连接设备时的 DisplayPort 状态。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0x58.docxHiEric、

    您是指检查字节1位0 DP_SID_DETECTED 吗?

    是否需要检查 FW 设置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您可以使用 DP_Mode_Active 字节来查看是否存在 DisplayPort 连接。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在 FW 中、我没有在 FW 中设置显示端口部分、因为客户不需要此端口的 DP 功能、请参阅随附的文件。

    通过 DP 器件的客户测试、DP_Mode_Active 始终为0、无变化。

    如果在插入 DP devicee2e.ti.com/.../DP-mode-setting.docx?时 DP_Mode_Active 将发生变化、您能否帮助确认应该检查什么

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    只有在 TPS65982上启用 DP 模式时、我们才能检测是否连接了 DP 器件。 没有 DP 器件、我们就无法检测到它。

    谢谢、
    Eric