This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:关于/SHDN 引脚

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1400, THVD1406
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186358/thvd1406-about-shdn-pin

器件型号:THVD1406
主题中讨论的其他器件:THVD1400

大家好、

 

我了解建议通过10kohom 将/SHDN 引脚下拉至 GND。

但是、我们的客户希望通过10kohm 将/SHDN 引脚上拉至 VCC=3.3V。

(因此,它们不需要关机模式。)

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

 

顺便说一下、我找到了其他线程。

是否应将/SHDN 引脚直接连接到 VCC?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177629/thvd1406-connection-of-re-shdn-pins

 

他们希望使用 THVD1400、但无法保证所需的数量。

因此、他们希望如上所示使用 THVD1406。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议将/SHDN 引脚下拉至 GND。 您在哪里阅读了该内容?

    kΩ 直接或通过10k Ω 将其上拉至 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    通过10K 电阻器将/SDN 拉至 VCC 是可以的-/SDN 引脚已通过2MEG 电阻器在内部连接至 VCC -因此您无需添加任何内容、因为该引脚不是悬空的-但客户可以这样做。

    我不建议通过电阻器将/SDN 引脚拉至接地、因为要使器件正常运行、您需要不断为此引脚提供电压(如果使用了/SDN、则不适用于您的应用、 但作为参考、/SDN 应连接到控制器的 GPIO 或拉至 VCC (如果未使用外部上拉电阻、则可选)。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker-San、

     

    感谢您的回答。

    顺便说一下、图9-5中的红色圆圈是/SHDN 引脚的下拉电阻。

    这是否是拼写错误?

     

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    不是、这不是一个拼写错误-我看到了混乱的来源-我上次答复中对/SHDN 引脚没有那么清楚。

    SHUTDOWN 引脚仅关断驱动器-因此在这张图片中、您看到的是当/RE 被拉至低电平(有效)时、驱动器处于关断模式、因此在 RX 模式下、驱动器将关断(低功耗)。 这是一个特殊的用例、其中/RE 和/SHDN 短接在一起(因为许多 RS-485应用将控制信号短接在一起-如果以这种方式使用此器件、则允许使用类似的控制方案)。

    如果您不需要关断模式 (器件正在自动方向应用中使用)、则将/SHDN 引脚拉至高电平或保持断开状态将是正常的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker-San、

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏