This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:驱动器输入引脚5的过冲和下冲要求

Guru**** 2898850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187648/sn65hvd33-overshoot-and-undershoot-requirement-for-driver-input-pin5

器件型号:SN65HVD33

您好、专家、  

我的客户正在使用 SN65HVD33DR SOIC-14、对于引脚5数字输入、输入信号将具有过冲和下冲、最大值和最小值将为 4.05V 和-1.10V。 数据表中的绝对电参数是   

这里是输入信号、我们是否对输入过冲和下冲有任何限制? 如果没有、这种情况下有任何风险?

这是输入信号、过冲最大值为4.05V、下冲为-1.10V。 高电平为3.26V、低电平为50mV。

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    过冲不应成为问题、因为过冲受绝对最大额定值的限制、具有适当的裕度。因此我看不到会发生损坏。  

    最小值是不可接受的-有内部保护可能会中断至-0.5V 以下、这将导致器件发生故障。 输入引脚(D、DE、/RE)必须保持在其绝对最大值范围内-正常工作正常。  根据输入信号的特性、您可能能够:

    1.使用滤波器滤除过冲/下冲-这取决于过冲/下冲。

    2.增加外部保护以使引脚保持在其最大额定值范围内。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson