This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9538:检查 TCA9538PW 的地址引脚(A0/A1)是否可以悬空

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187758/tca9538-check-if-the-address-pins-a0-a1-of-tca9538pw-can-be-floating

器件型号:TCA9538

您好!

我想知道   TCA9538PW 的地址引脚(A0/A1)是否悬空、是否有任何副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否知道 TCA9538PW 是否支持 地址引脚的悬空应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当您将地址引脚悬空时、TCA9538 (我们的任何具有地址引脚的 IO 扩展器)将会使地址引脚处于未知状态。  

    由于地址引脚上的偏置变化、此器件也许不响应读取/写入或者也许改变对读取/写入的停止响应。 我希望器件随机工作、随机不工作。 您还将看到更高的功耗/电源电流。

    简而言之、由于电源电流消耗较高且器件间歇性运行、我们不建议使地址引脚悬空。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有其他问题、可以关闭此 TT。

    感谢您的澄清。