This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:使用平衡-非平衡变压器实现单端的差分

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV16, DS92LV18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186580/ds92lv18-differencial-to-single-ended-by-using-baluns

器件型号:DS92LV18
主题中讨论的其他器件:DS92LV16

大家好、  

我对 DS92LV18/DS92LV16 SER/DES 连接的技术选项有疑问。

由于单根 STP (屏蔽双绞线)或双绞线在市场上并不常见、

使用带 BNC 连接器的50 Ω 同轴电缆可能是连接电缆的更好选择。

(否则、需要为其准备一根特殊电缆。)

我正在考虑使用100欧姆<->50欧姆平衡-非平衡变压器进行连接、例如 Murata 的 HM1591A2 (350-950MHz)

这是否是可行的解决方案? 有什么建议吗?

此致、

Shiraki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiraki 您好!

    让我将您转至我们的高速调节团队、以获取进一步的评论。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我将等待您的更新。

    谢谢!

    Shiraki