This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:SNLA290澄清

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187132/dp83867cs-snla290-clarification

器件型号:DP83867CS

大家好、

我们有关于 SNLA290应用手册的一些问题。

1)公式(1)第4页中的 CLoad -对应 于石英晶体数据表中指定的负载电容 ?

2) 2) CPIN (公式(1)第4页)- 是 DP83867CS 输入和输出引脚的 Xi + XO 电容之和吗?

3) 3)第5页上的 Cload 计算错误、假设 CPIN = 2*1pF、CSTRAY = 2pF 且 CL1=CL2= 30pF、则 Cload = 15 + 2 + 2 = 19pF 而不是18pF?

*编辑、计算正常、我使用了错误的参数。

4) 4)组件容差(以 ppm 为单位)估计为+/-8ppm 吗?

5)在 第5页的公式(2)中、-gm 参数的值是多少?

6)在第5页的公式(2)中,ω 代表 =2*f*pi,其中 f 是石英频率25MHz?

7) 7)图4 x 轴是 CL、这个 CL =到 CL1 =到 CL2吗? 还是图4中的 CL x 轴是 quez 数据表中的负载电容?

8)"例如、ESR 为30欧姆的晶体必须使用不大于约19pF 的负载电容、前提是预期最坏情况下的工作温度为125C。"

此陈述是否 正确?  因为 如果我们看 fugure 4,CL 应该小于25pF,而不是19pF? 蓝线为5*30欧姆=150欧姆,红线的交点为25pf。

9) 9) 3.9中提到 了 TI PHY 可以使用低至100uW 的低功耗 qurtz

我们如何计算 驱动石英的 TI PHY 的驱动电平?

10)在摘要第8页中,所述的负载电容对应 于 CL1=CL2=CL=CL=CLoad 分立电容器,或数据表中所述石英的负载电容?

11) 11)  您为什么不建议负载电容总之小于8pF? 假设负载电容为 CL1=CL2=CL、而不是  数据表中所述的石英负载电容。

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    对于晶体调优、我们建议联系晶体供应商、提供特定的电路板、并根据数据表要求对晶体进行调优。

    SNLA290 AppNote 只是一个参考文档、但是建议的最佳方法是与特定的晶体供应商一起使用。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供信息。

    但这些问题与 SNLA290 AppNote 有关、我想向 AppNote 的作者澄清一下我们遇到的问题。

    正在观看重播。

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前还没有对此应用手册的有效支持、无法共享更多数据。 该应用手册应仅作为通用指南。 由于存在许多变量:晶振的 ESR 随部件的不同而变化,振荡开始需要 Rneg 裕度(不同晶振不同),布局的寄生效应等,我们一直建议客户与晶振供应商一起在实际电路板上对晶振进行调优。

    --

    此致、

    Vikram