This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有现成的选项可将 FPD link III 连接转换为 HDMI 显示

Guru**** 2553600 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187709/is-there-any-ready-made-option-to-convert-the-fpd-link-iii-connection-to-hdmi-display

主题中讨论的其他器件:TFP410DS90UB948-Q1

您好!

我需要将 FPD Link III 转换 为 HDMI 接口。 我想知道是否有现成的转换器可用。

此致、

雅诗尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasir、

    TI 为此提供的唯一解决方案是转换为 DVI (与 HDMI 相同、但不支持音频)。 此处提供了解决方案的应用手册: https://www.ti.com/lit/SLLA559 

    您可以使用 DS90UB948-Q1等 OLDI 解串器将 LVDS 馈入 RGB 转换器和 TFP410。 这是 TI 在 嵌入式处理器之外进行此类转换的唯一解决方案。

    此致、

    Casey