This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C187:DS90C187能否实现以下解决方案的案例1?

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C187, DS90C387R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746246/ds90c187-could-ds90c187-realize-the-case1-of-below-solution

器件型号:DS90C187
主题中讨论的其他器件: DS90C387R

降级:

 DS90C187能否实现以下解决方案的案例1? 或者是否有任何其他 PN 可实现以下解决方案的案例2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    是的、DS90C187适用于您在 Case1中拥有的"RGB 到 LVDS (双路)转换器"块。 在此工作模式下、它可以支持高达1920x1440的分辨率。

    您是否还在寻找红色串行器/解串器块的器件型号?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于级联2中的串行器/解串器 PN 是否有任何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    您的像素时钟速率是多少?

    没有 DDR FPD3 SER

    DS90C387R/DS90C388 SER/DES 可能适用: