This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:图形发生器可提供不必要的图形

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927QEVM, ALP, DS90UB928QEVM, DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746066/ds90ub927q-q1-pattern-generator-giving-undesired-patterns

器件型号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB927QEVMALPDS90UB928QEVMDS90UB928Q-Q1

您好!

我们设置了 DS90UB927QEVM 以提供固定的蓝屏。

我们在黑屏、白屏、黑/白棋盘、垂直线、水平线、 然后是红色屏幕、绿色屏幕和蓝色屏幕。 不知道为什么...

您能帮助我们获得可控结果吗? ALP 是否过期?

谢谢、
Ryan B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    在屏幕截图中、所选的配置文件显示为 DS90UB928、但您提到的是使用 DS90UB927QEVM。 请使用 UB927配置文件连接 ALP。

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishy、

    我的故障、开机自检应读取 DS90UB928Q-Q1和 DS90UB928QEVM。

    它们使用解串器上的内部图形发生器。

    屏幕截图准确无误、我们希望看到恒定的蓝屏、对吧? 即使激活了自动滚动、我们也会期望比我们看到的8个周期多。

    谢谢、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    我假设您使用的是具有内部时钟的 UB928模式生成(不将 FPD-link III 连接到串行器)。

    如果模式循环、则可能会以某种方式启用自动滚动。 您能否重启电源并重新启动 GUI 并进行连接? 然后、请从"Patgen"选项卡重试
    a)禁用发生器
    b)根据您的情况选择视频控制(内部时序和显示选择)
    c)选择色条
    d)启用发生器
    e)切换反转视频
    这是否正确显示?

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、您使用的 ALP 版本是什么? 请显示
    Help -> About this Program (帮助->关于此程序)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我设置了连接到显示屏的 ub928 EVM、并按照您的描述尝试了 patgen。 我能够看到蓝色图案正确显示。 请参阅下面的屏幕截图、了解我的设置

    我使用最新的 ALP (v1.57.0010)和 TI.com 中的 v02更新

    谢谢、

    Vishy