This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211和 TUSB 之间的差异

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743718/tusb211-difference-between-tusb211-and-tusb

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB212

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TUSB211和 TUSB212、因此他有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想知道 TUSB211和 TUSB212之间的区别。

(1) TUSB211具有直流增益功能、TUSB212具有直流增益和交流增益功能、对吗?

(2)您能告诉我直流增益和交流增益之间的差异吗?

(3)关于直流增益、TUSB211和 TUSB212之间是否存在增益差异。

(4)是否有其他差异?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (1) TUSB211具有直流增益功能、TUSB212具有直流增益和交流增益功能、对吗?
    >>TUSB211具有 EQ 设置。 TUSB212具有 EQ 设置和 DC 升压设置。
    >> TUSB212中添加了直流升压以增加低频信号 VOD。

    (2)您能告诉我直流增益和交流增益之间的差异吗?
    >>直流升压可提高低频信号 VOD。 交流增益(在这些器件中称为 EQ)用于设置高频信号的补偿。

    (3)关于直流增益、TUSB211和 TUSB212之间是否存在增益差异。
    >>TUSB211没有直流增益。

    (4)是否有其他差异?
    >>TUSB211主要用于有源电缆配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Undrea、

    感谢你的答复。

    我已将您的答案发送给客户、他还有其他问题。

    如果您能提供建议,我将不胜感激。

    --

    请您告诉我以下两个问题

    (1) 低频 VOD 的详细信息

    这是否意味着升压效应不仅适用于直流信号、还适用于低频信号?

    (2)有源电缆配置是什么意思?

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Undrea、

    我的客户还有一个问题。

    很抱歉打扰了你,如果你能给你建议,我将不胜感激。

    情况

    实际上、使用 TUSB212时发生了连接错误。

    通过在缺陷套件的继电器板上更改为 TUSB212→TUSB211、并确认正常套件所有套件都能正常工作。
    仅更改了器件。

    (1)关于 TUSB212、无论 AC 升压的0/1/2/3级和 DC_Boost 的 L / M / H 级的设置如何、都会发生连接错误。

    (2)已检查 TUSB211的 EQ 设置(0、1、2、3)、所有设置均正常工作。

    问题
    因此、只需使用 TUSB212→TUSB211即可解决问题。

    原因是什么?

    作为 TSUB 212和 TUSB211之间的一个差异、有或没有 AC_Boost。

    此时、AC_Boost 似乎存在问题、但这种可能性是否正确?
    请告诉我其他因素。

    --

    感谢您的帮助和耐心。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Undrea、

    这只是一个提醒,我期待着等待您的答复。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    TUSB211/212是否放置在电源或器件附近?
    TUSB212中添加的直流升压用于低频信号(不超过2位转换的信号)。 TUSB211用于有源电缆、可在电缆本身中实现器件、而不是在主机或器件 PCB 上实现。
    TUSB212出现哪种类型的连接错误? 客户是否使用最低直流升压和 EQ 设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Undrea、

    感谢你的答复。

    发送器->电缆3m -> TUSB212电路板-> 电缆5m ->接收器

    TUSB212为 NG、除非 I2C 禁用 DC_BOOST。

    TUSB211在所有增益设置下均正常。

    我想到了三个可能性,请您提出建议。

    (1)随着直流升压变得更大、交流升压的影响相对衰减。

    (2)直流升压变得更大、无法接收到超出接收侧幅度范围的升压

    (3)其他

    您能看到随附的文件吗?

    e2e.ti.com/.../0160.comparison-between-output-waveforms.xlsx

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一