This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:支持与放大器;设置 FEC

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745220/ds250df410-support-set-up-fec

器件型号:DS250DF410

您好:

我们想为客户询问一个问题、他们想知道 DS250DF410是否支持10G 和25G 的 FEC (正向纠错)。

如果是、我们如何通过 GUI 配置设置此项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在研究这个问题并很快作出答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    FEC 通常以两种不同的方式实现:
    1)。 10.3125G 链路用额外的位填充、以形成12.5Gbps 链路。 通过头部进行外部错误校正。
    2)。 在某些其他应用中、使用了一个通道、例如从拉电流到灌电流为10.3125Gbps、而另一个通道在较低的数据速率下使用、从灌电流到拉电流、用于 FEC 目的/协商。

    此致、Nasser