This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:外层是金/银合金、金/银还是银?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746294/tca9802-is-the-outer-layer-a-gold-silver-alloy-gold-or-silver-or-silver

器件型号:TCA9802

昨天、我跑过一个新的终点、做了几个部分。   

其中一份文件上说"NiPdAAAAg "、另一份文件上说"NiPdAu-Ag "。

外层是金/银合金、金/银还是银?

我们只是寻找最外层的层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    我向我们的封装团队发送了一封电子邮件、当我收到他们的回复时、我会告诉您。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    以下是包装告诉我的内容:

    "外层同时有 Au 和 Ag (镀在一起)。"

    谢谢、
    -Bobby