This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:引脚变色。

Guru**** 2581685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745108/tcan1042hgv-q1-the-pins-are-discolored

器件型号:TCAN1042HGV-Q1

尊敬的所有人

    为什么针脚变色?如 下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    您能否使用箭头显示图片、箭头指向您在引脚上讨论的内容? 还是采用不同的照明? 我不确定我看到的是您在谈论的内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric

       看看图片、红色指向引脚、它是暗的、没有不同的照明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    在这种变色情况下、观察到器件是否存在任何非理想功能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric
    到目前为止还没有非理想功能、但它变暗了、我担心它在用于汽车后会变暗、并影响正常工作。
    1.它变暗是正常性能吗?
    2.如果正常,其他自动工厂可以接受它吗?
    3.您能不能与我分享有关盐雾测试的报告?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    在任何情况下、我都看到引脚变色、这是在器件失去功能后、并且是由于过热。 在这种情况下、似乎没有发生这种情况、因此我不太确定发生了什么情况。

    1.变黑并不是正常的性能。

    2.如果变色不会造成任何严重的性能,我也看不到任何汽车厂,甚至在经过几次测试后也没有注意到它,以验证所有的东西都能正常工作。

    3.我正在与我们的封装和质量团队合作、看看我们是否有可用的数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    我与质量和封装团队进行了交谈。 TI 的器件通过了完整的封装认证应力测试(MSL1的预调节、温度循环、高温烘烤、自动压紧、偏置/湿度/温度)并通过测试。 他们必须通过此认证才能进入市场。

    此外、还提供了有关钯涂层涂层涂层到引脚的信息以及进一步的测试结果。 这些信息就在 这里

    褪色也可能是由焊接材料(焊膏类型、焊剂等)引起的。 如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、