This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:关于 TPS65981EVM 的 TPS54334

Guru**** 2801045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM43603, TPS54334, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746171/tps65981-about-tps54334-of-tps65981evm

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件:LM43603TPS54334

大家好、

 

我们的客户希望使用 LM43603。

因此、我们希望将 TPS65981EVM 上的 TPS54334更改为 LM43603。

我认为这不是问题、因为 TPS54334是通用直流/直流转换器。

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、

    对于3.3V 电源轨、使用不同的直流/直流稳压器没有问题或顾虑。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    Regareds、

    Kanemaru