Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP159 您好!
我有几个问题。
我们使用 SN75DP159将 HDMI 从 Xilinx FPGA 传输到我们的 LCD、而不使用 HPD 或 DDC I2C。
- 如果我们不使用 SCL/SDA_SRC、那么我将这些引脚接地?
- 如果我不使用 SCL/SDA_SNK、那么我会将这些引脚拉至高电平吗?
- 我们不使用 HPD、而是使用接地引脚来告知 LCD 已插入。 我想在该信号上使用逆变器来满足 HPD 要求、甚至将 HPD 永久地连接到3.3V 以解决该问题? 你能评论吗?
此致、
Ryan B.