This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:浮动散热焊盘

Guru**** 2866140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745966/tca6424a-floating-thermal-pad

器件型号:TCA6424A
主题中讨论的其他器件:冲击

您好!

我有一位客户不小心将散热焊盘连接到了其 PCB 上的接地端。 直到电路板完成后、他们才会看到在数据表中将其保持浮动的注释。  

您能否解释一下它们可能存在哪些问题以及焊盘应保持悬空的原因? 此外、目前存在一个问题、即在电路板上执行 ESD 冲击时器件会不断复位。 我已经询问了有关哪些网卡死以及它们对受到 ESD 冲击的引脚具有哪些滤波/保护的更多详细信息。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    将散热焊盘接地很好。 这实际上是数据表在其指出它可以是浮动的或"次级接地"时尝试说的。 焊盘未以电气方式连接到裸片。 (也就是说、我们不建议将其绑定到除接地之外的任何其他电压、因为有可能会通过裸片连接材料泄漏到裸片接地。)

    ESD 冲击施加在何处? 如果它直接连接到其中一个 I/O 端口、那么 TVS 二极管等器件可能有助于将电压钳制在足够低的水平、从而不会对器件引脚施加应力。 如果将其应用于电路板的其他位置(或似乎不相关的电路)、则可能会有噪声耦合到电源/接地线路或复位引脚。 如果是这种情况、我首先尝试在 VCCI 和从复位到接地之间添加电容。

    请在您获得有关 ESD 测试的附加信息后以及问题是否仍然存在时告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、

    将散热焊盘连接到 GND 不应存在任何问题、在大多数情况下、建议这样做、因为 GND 平面通常较大、有助于散热。 数据表中提到了悬空或连接到次级 GND。

    "此外、目前存在一个问题、即在电路板上执行 ESD 冲击时器件会不断复位。"
    我在 ESD 测试方面没有太多经验、但该器件具有复位引脚、我们可能希望了解在 ESD 事件期间、复位引脚在 o 示波器上执行的操作(如果可能)。 如果您发现任何更多信息、请告知我们、我可以与我们团队中在 ESD 方面拥有更多经验的工程师进行讨论。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max 和 Bobby:

    感谢您的快速回答、非常感谢! 你让我看起来像一个摇滚明星,和客户在一起:)。

    在数据表中的措辞方面、我在阅读时肯定不清楚。 它说"如果使用、裸露的中心焊盘必须连接为次级接地或保持电气开路。" 它实际上并不说它可以接地、而是对我说它不应该接地、这也是客户在阅读此陈述时的想法。 但是、无论哪种方式、我都很感谢您将其清除。 我会告知客户这不会导致任何问题。

    我知道说起来比做起来容易、但我认为在数据表中更清楚地说明这一点会很有帮助。

    此外、我喜欢监控复位引脚的建议、并且可能会增加更多电容、以便在此网络和/或 VCC 网络上进行滤波。 如果我无法解决 ESD 问题、我将关闭此主题并打开一个新主题。

    再次感谢大家、

    John