This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83816:DP83816

Guru**** 2581535 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745434/dp83816-dp83816

器件型号:DP83816

您好 DEV。 我有4个端口的以太网 CAD、其中包含 DP83816、在任何地方都找不到适用于 Windows 7 x64的驱动程序。 全部仅适用于 x86系统。 我可以在这个问题上寻求帮助吗? 我非常需要 x64驱动程序。 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Riabinin,

    我们通常不支持我们产品的 Windows 驱动程序。 我们有 Linux 驱动程序。 系统制造商通常支持 Windows 驱动程序。 在这种情况下、我建议联系 Windows 驱动程序的以太网卡制造商。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的吗? 但您有用于此芯片的公共驱动程序、并从您的网站下载它、但它仅适用于32位 Windows 版本。 这就是我向您询问它的原因。 您已为该网卡和网卡制作了驱动程序,但仅适用于32位版本。 您可能有64位版本吗?  在这里、您可以找到适用于此芯片的驱动程序和工具-"http://www.ti.com/product/DP83816/toolssoftware" 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Riabinin,

    在过去、在某些情况下、我们提供了 Windows 驱动程序。 通常、我们会随产品提供 Linux 驱动程序。 我在之前的评论中说过、到目前为止、我们无法支持新 Windows 驱动程序的请求。 TI.com 上提供了所有可用的驱动程序。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的理解。 很遗憾。 我必须找到另一个支持 Win7-10 x64的网卡。 非常感谢。