This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:关于多路复用器

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724632/tmds442-about-multiplexer

器件型号:TMDS442

您好!

 

关于 TMDS442上的多路复用器,我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

他们了解有关信号开关的以下内容。

例如、

TMDS Rx 端口1 -> TMDS Tx 端口2

TMDS Rx 端口3 -> TMDS Tx 端口1

 

TMDS Rx 端口2 -> TMDS Tx 端口1

TMDS Rx 端口2 -> TMDS Tx 端口2

 

他们的理解是正确的?

如果是、每个信号是否能够同时切换?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于4至2单链路应用:
    TMDS Rx 端口1 -> TMDS Tx 端口1或 TMDS Tx 端口2
    或 TMDS Rx 端口2 -> TMDS Tx 端口1或 TMDS Tx 端口2
    或 TMDS Rx 端口3 -> TMDS Tx 端口1或 TMDS Tx 端口2
    或 TMDS Rx Port4 -> TMDS Tx port1或 TMDS Tx port2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     

    您好 Brian、


    感谢您重放。

    我通知了我的客户多路复用器的配置。

    我还有一个问题。

    TMDS Tx 端口1和 Tx 端口2能否同时输出?

    例如、

    TMDS Rx 端口1    -> TMDS Tx 端口1

                               -> TMDS Tx 端口2

     

    根据数据表(第27、28页)中灌电流端口寄存器和位地址的说明、

    我认为可以同时输出两个 Tx 端口1 (1/2)。

    我的理解是正确的?

    以防万一、我会问这个问题。

     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMDS Tx 端口1和 TMDS Tx 端口2可以同时输出、但不能来自同一个源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我将您的答案告知客户并理解了。
    我将关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    TAO 2199