This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:要使用什么电压电容器

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745953/max3232-what-voltage-caps-to-use

器件型号:MAX3232

请为我的客户的问题提供一些指导:

我希望在我的设计中添加 TI MAX3232。  它需要电荷泵的外部电容器、在规格中表示为 C1–C4。  我知道、对于3.3V 应用、这些值应该都是0.1µF μ V、我很确信10%容差的器件是可以的。  我需要知道要使用的额定电压。  16V 部件是否正常、或者我是否应该使用25V 以获得更大的裕度?  我认为电荷泵会产生+/- 10V 的电压。  这些电容器的容差和电压规格不在 TI 规格中。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    使用16V 电容器是可以的。 V+和 V-电荷泵输出端的电压将最多为+/- 2 * VCC。 您也很了解标称值和容差。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大