This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:OOB 测试问题

Guru**** 2984700 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, SN75LVCP600S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743734/sn75lvcp600s-oob-test-issue

器件型号:SN75LVCP600S
主题中讨论的其他器件:ALP、

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们将无法通过 SATA SI 上的 OOB 测试、

这是 IC 电气特性吗? 如何解决?

谢谢!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何设置 sq_th 级别。 如果设置为"1"、我建议使用默认值"0"
    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉打扰你。

    实际上,在 我们的设计中,sq_th 设置为“0”(而不是“1”)。   

    那么、是否有任何建议可以分享?  

    我们之前曾讨论过类似的主题、那么600秒是否通过了 OOB 测试?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件已通过 OOB SATA 测试。  这是测试报告的文件。

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_SATA_2D00_Repeater_2D00_RSG_2D00_Gen3_5F00_Results.xls

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复、


    1.显示 OOB 已传递到该 Excel 文件的何处?

    2.如何修复 OOB 测试失败,即使 sq_th 设置为“0”  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是 测试文件的摘要。

     使用中继器很难解决 OOB 问题。  您能获得 OOB 波形的图片吗?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我已向您发送友谊请求。

    我可以向您发送我们的原理图和测试结果。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也希望将其发布在 E2E 上。  SN75LVCP600S 具有 ALP (自动低功耗)模式。  该 OOB 序列中的第一个测试显示了此功能的影响。  在常规系统环境中运行时、此功能不会影响正常运行。  由于 SN75LVCP600S 的唤醒时间、第一个 OOB 脉冲被缩短、随后的 OOB 脉冲的持续时间是正确的。

    此致、

    Lee