This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2551A:如何将 TUSB2551A 用于设计电路。

Guru**** 2802345 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2551A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731989/tusb2551a-how-do-use-the-tusb2551a-for-designe-circuit

器件型号:TUSB2551A

抱歉、是否有参考设计原理图??

 我在数据表中没有看到任何参考设计电路。


对于速度、RCV、SOFTCON、SUSPEND OE、VP、 VM 引脚、我不知道如何将 TUSB2551A 的外围电路、电阻器和电容器要使用的值是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人会处理它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我们只有数据表,目前找不到您需要的信息。