This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83843:使用 MDC 和 MDIO 引脚

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743552/dp83843-using-mdc-and-mdio-pins

器件型号:DP83843

您好!

作为重新设计项目的一部分、我希望将 DP83843 PHY 连接到我的处理器器件型号 MC68EN360。 现有设计仅使用 RxD0和 TxD0引脚进行数据传输(我认为它是 SNI 接口)。 该接口是否支持 DP83843? PHY 中还有两个数据管理引脚 MDC 和 MDIO,它们在我的处理器中不可用。 此引脚对于我的接口是否是强制性的? 如果是、如何将这些引脚连接到处理器部件#MC68EN360?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Remya、

    不建议在新设计中使用 DP83843。 如果您需要支持 SNI、请使用 DP83848器件系列。

    MDIO 和 MDC 应按照 MCU 制造商的建议连接到您的 MCU。 MCU 的 MAC 接口应支持此功能。 我建议查看采用所选 MCU 的参考设计。 使用您列出的 Freescale 设备时、我们没有记录任何内容。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的处理器在5V 电源下工作,但 DP83848在3.3V,电压电平不兼容。 我选择部件 DP83843。
    当我浏览数据表时、我发现"在10Mb/s 串行模式下、TXD[0]引脚用作串行数据输入引脚、TXD[3:1]
    被忽略。"在10Mb/s 串行模式中、RXD[0]引脚也用作数据输出引脚
    在 RX_CLK 的下降边沿计时输出。 在10Mb/s 串行模式 RXD[3:1]引脚期间
    变得不用担心。
    "
    在我的设计中、我仅使用 TxD0和 RxD0引脚。 工作正常吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Remya、

    我知道。

    如果您的设计使用 TxD0和 RxD0引脚、我不能说完全正确、那就是 SNI。 我认为这是,而且会起作用,但你必须自己作出这一决心。

    您的处理器数据表可能会说明它是否使用 SNI。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、罗德里格斯、

    在我的处理器数据表中找不到 SNI 一词。 在任务表中、他们提到 SIA (串行接口适配器)接口。 两者是相同的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Remya、

    该接口正式称为 SNI。 您的处理器数据手册中是否提到了以太网?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MC68360UM.pdfMy处理器支持以太网和 LAN 协议。 处理器器件型号为 MC68EN360。 数据表供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Remya、

    SIA 和 SNI 接口不同。 DP83843将不适用于您的设计。 TI 产品系列中没有采用 SIA 运行的器件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、罗德里格斯、
    感谢您的支持。