This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD256:推荐器件

Guru**** 2963210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD256, TCAN337, TCAN330, SN65HVD234, SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745094/sn65hvd256-recommend-device

器件型号:SN65HVD256
主题中讨论的其他器件: TCAN337、 TCAN330、 SN65HVD234、 SN65HVD230

您好!

我们的客户使用的 SN65HVD256的 VRXD 为3.3V。

客户正在考虑新项目。 它们将仅使用3.3V 的电源电压。

除了 VRXD 引脚外、他们正在寻找与 SN65HVD256具有相同功能的 CAN 收发器。

您是否有任何推荐器件?

客户的应用不是汽车应用。 因此它们不需要 Q1级。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥亚马-圣、

    客户是否有任何特定功能可替代引脚5上的 VRXD?

    SN65HVD23x 系列由3.3V 电源供电、引脚8具有斜率控制功能、该功能也可用作模式控制引脚。 将其上拉至 VCC 将使其处于低功耗仅监听模式(静音模式)、并将其拉至 GND 将其置于正常高速模式。

    TCAN330和 TCAN337都具有低功耗静音模式、其功能与 SN65HVD23x 器件的功能相同。 区别在于没有斜率控制、只有引脚8上的模式切换。

    两个器件之间的绝对最大额定值也不同。  

    让客户浏览 SN65HVD230、 SN65HVD234和 TCAN33x 数据表的前几页、这些是 TI 必须提供的3.3V CAN 收发器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    感谢你的答复。
    我建议客户从 SN65HVD230、SN65HVD234和 TCAN33x 中进行选择。

    谢谢、
    Naoki Aoyama