This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83:支持 SN75LVDS83双通道

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN75LVDS83, DS90C189-Q1, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744773/sn75lvds83-sn75lvds83-dual-channel-support

器件型号:SN75LVDS83
主题中讨论的其他器件:SN75LVDS82DS90C189-Q1DS90C387

大家好、我正在尝试连接 AUO LCD G156HTN02.0。  它说

"使用一个 LVDS 接收器 SN75LVDS82 (德州仪器(TI))的模块。 LVDS 是差分信号
用于 LCD 接口和高速数据传输器件的信号技术。 LVDS 发送器
SN75LVDS83 (负边沿采样)。 第一个 LVDS 端口(RxOxxx)传输奇像素
而第二个 LVDS 端口(RxExxx)发送偶像素"。  

您能解释一下如何在  SN75LVDS83中使用奇像素和偶像素吗?

n 约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narayanasamy、

    您的处理器 RGB 的输出吗? 最好使用 DS90C387或 DS90C189-Q1等双通道发送器。 对于映射、您可以参考以下文档: www.ti.com/.../snla014a.pdf

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你