This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:IEEE 1588时间戳帧起始检测

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744889/dp83867e-start-of-frame-detection-for-ieee-1588-time-stamp

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:DP83816DP83869

尊敬的:

我的一位客户希望将 DP83867ERGZT 用作通用设计块的一部分(因此该部件将用于许多连接的应用)。 长期可用性是一项非常重要的要求(从现在开始20年)。

您能不能就这一与 DP83867ERGZT 相关的持久性主题发表声明。

其次、客户希望使用 IEEE1588时间戳的帧起始检测。 是否有这些器件的指示或路线图、哪些器件也具有此功能?

提前感谢您的回复。

此致、

WIM van der Steeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wim:

    DP83867是面向工业客户的器件、因此将长期可用。 TI 以太网拥有超过15年的 PHY 可用历史。 请参阅 DP83848、DP83816等

    DP83867、DP83822、DP83869都具有帧起始检测功能。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:

    终端客户是 ASML、寿命是在此客户选择器件时的重要决策点。 有人告诉我、德州仪器有一项不过时的政策。 由于没有替代解决方案可用、器件将长期投入生产。 您可以确认这一点吗? 还是以书面形式向我提供这一陈述?

    其次、是否有可用的 PHY 路线图、包括具有帧起始检测功能的新器件? 答案中给出的器件均为现有器件。

    提前感谢、此致、

    WIM van der Steeg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wim:

    我们通常仅在 NDA 下共享产品路线图。 如果您有 TI 销售联系人、请使用他们获取此信息。

    我们的公司产品淘汰政策可在以下网站查看: www.ti.com/.../product-change-notification.html

    有一个指向电子邮件地址的链接、可用于询问有关特定于以太网 PHY 的非过时产品的特定问题。

    此致、