This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:TD+/- 50 Ω 终端

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745061/dp83640-td---50-ohm-terminations

器件型号:DP83640

您好!

 在 DP83640的设计手册中、它显示了 PHY 附近相对于变压器的终端。 是否有理由建议端接在负载端而不是源端?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校正、我想问终端为什么位于源端而不是负载端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zachary、

    DP83640在 TD 引脚上需要一个到 VCC 的 CML 上拉电阻器、在 RD 引脚上需要一个100欧姆端接电阻器。 49.9欧姆电阻器提供了这两种功能。 将两个线对上拉至 VCC 的要求是因为自动 MDIX 会随机交换两个线对、直到检测到链路伙伴。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我了解端接的目的、但在布置端接时、TD 对上的端接不应该比 PHY 更靠近以太网变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、很抱歉、我看到了您的意思。 电阻器应靠近 PHY、因为它们是 CML 驱动器的一部分、我们应最大限度地减小 CML 上拉电阻器与发送器之间的阻抗。

    最棒的