This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:Windows/Linux 操作系统未检测到集线器。 不管用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742709/tusb2046b-windows-linux-operating-systems-do-not-detect-the-hub-it-does-not-work

器件型号:TUSB2046B

整个社区都好。 我在使用 TUSB2046BVFR 的电路中需要您的帮助

在图片中、您将看到我的 Linux 系统电路以及窗口。 遗憾的是、此电路不工作。 系统无法识别它。


我还在论坛上宣读了其他成员的不同问题,并对我的系统应用了解决办法和修改,但没有成功。

有没有人有任何想法可以解决这个紧急问题?

 

谢谢你


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    连接到 Microsoft 主机时设备管理器中是否显示任何内容? 您能否检查 DP0/DM0上的电平? 晶体是否也会启动?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的反馈。 连接到 Microsoft 主机时、设备管理器中不会出现任何内容。 晶体可能会启动、DPO/DMO 上的电平大约为3、1v。
    我还使用1.5k 电阻器将 RESET 引脚上拉至3.3V、1uF 连接至 GND。

    此致、
    路多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ludo、

    仅 DP0应拉高、如果 DM0已通电、则应拉低、但不进行枚举。 您能否检查一下 DP / DM 线路在布局中没有交换?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    我检查了系统、但未在布局中交换 DP/DM 线路。 我通过1.5k 电阻将 RESET 引脚上拉至3.3V、1uF 连接至 GND。 还可以吗? EEGATA/成组悬空。 我应该将其下拉还是上拉?

    此致、
    路多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以下拉成组。 您能否确认上行端口在 DP/DM 上安装了15K 下拉电阻器(或在内部集成)? SUSPEND 引脚上的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天、我下拉了成组 并检查了振荡器。 我只将4个下行端口下拉为15K。 我是否也应该用 15k 拉上游?

    我今天检查了我的系统、Windows 可以检测到设备爬虫程序 Linux。 明天我将检查系统、因为下行端口不工作。

    设备在 Windows 上显示 USB 1.1 (如图所示)是否正确??? 因为另一个集线器显示的是 USB 2.0   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JIMM、您好!

    设备可以在 Windows 上正常工作。 但我在 Linux 中仍然遇到这个问题。

    您知道如何解决此问题吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB2046B 是一款全速集线器(USB 1.1)、因此在描述符中报告是正确的。

    下游端口是否在 Windows 中工作?

    大多数 USB 主机控制器都有内部15K 下拉电阻、因此主机和集线器的上行端口之间不需要外部下拉电阻、但我只是想确认这种情况。

    您使用的是哪种 Linux 内核?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下游端口是否在 Windows 中工作?

    是的、所有下行端口在 Windows 中都能正常工作。

    在我的电路中、主机和上行端口之间没有下拉电阻。 THER 只是一个1.5k 上拉电阻。 上拉时 D+上的电压为0.9V。 D-为0.8V。 正确吗?


    我将基于与 IMX6处理器的主线使用 Linux-IMX 版本4。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux 中的下行端口是否已通电? 调试语句不是很有用。 如果主机未处于活动状态(挂起模式)、我希望 DP 大于2.7V、DM 小于0.8V。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、下行端口已通电。 但上游和主机之间仍然没有通信。

    DP 和 DM 不相互连接。 如果模块关闭、我在 DP 上有大约3V、在 DM 上有大约0V。
    当模块启动时、我获得 DP (0.9V)和 DM (0.7V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、实际上 DP/DM 连接看起来不错。 您能否检查 Linux 内核是否有更新? 我们在其他 Linux 版本上看不到 TUSB2046B 的相同问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    非常感谢您的支持和贡献。 非常有帮助。 今天、我的电路在 Linux 中运行。
    主机端还有更多。 来自主机的 OC 线在电路板上未正确完成、因此引脚始终处于活动状态(活动状态)、主机未对集线器做出响应。

    我桥接了这一点、现在集线器工作正常。

    此致、