This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 四相控制

Guru**** 2776065 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8844, DRV8412, CSD88539ND, DRV8881EEVM, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726623/4-phase-control

器件型号:CSD88539ND
主题中讨论的其他器件:DRV8844DRV8412DRV8881EEVMLM4040

不确定四相部件、即如何使用它来控制四相 BLDC 电机-您将其连接到哪个部件。 寻找它在整个控制系统中的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    您能否提供您想要控制的电机器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是标准电机、而是我们正在开发的电机。 原型由4个固定的扁平线圈和一个旋转的 PM 组成;本质上是一个薄型电机。 V=24VDC、I=2A。 目前、控制器由多个分立器件构成、例如晶体管、二极管等 我们正在尝试进行集成设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    请将 DRV8844和 DRV8412作为初始建议。 这假设您需要4个独立的半桥来控制4个相位。

    这两者中的一个是否适合您的应用? 如果是、我们可以继续优化您的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会选择 DRV8844。 如前所述、我们的电机有4个线圈。 将使用 MC33033连接到4个半桥。 欢迎您进行任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CSD88539ND

    我有一个四相电机、但不确定如何确定我需要的是半波控制器还是全波控制器。 在一个配置中、有4个输出传输到4个线圈、因此在另一个配置中、还有另一个输出传输到中性点、即4个线圈连接在一起的位置、因此总共5根导线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、您好。 我们已收到您的问题、我们将与内部的几个团队进行协商、以获得最佳答案。 请给我们几天时间来回答。

    此致、
    J. Fullilove
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    很抱歉耽误你的时间。 我一直在观看“MD-AMD”论坛,但错过了标题中包含 FET 器件型号的“工业系统”博文。

    现在、回到电机驱动建议、您是否具有电机型号名称和详细规格? 是否有网页链接?

    根据您的绕组连接说明、它类似于 BLDC 电机。 我们有许多三相 BLDC 驱动器。  我很清楚哪些应用需要四相电机? 如果我们必须按顺序驱动四个绕组、则所有三相电机驱动器可能都不符合要求。 让我们首先澄清一下电机类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它用于不是标准的转台电机、即没有铭牌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    在我看到您的另一篇帖子后、让我修改此回复并将此帖子链接到另一篇:

    到目前为止,我在 http://www.ti.com/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers/products.html 上找不到四相 BLDC 电机驱动器。 但是、TI 有一些 四路半桥驱动器。

    由于四相 BLDC 电机不常用、您可以将转台电机更改为三相 BLDC 电机或步进电机吗? 或者、您是否从电机制造商那里获得了任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    很抱歉耽误你的时间。

    我已经查看了您在 e2e.ti.com/.../728733上发布的控件原理图 。 您能否在四个相位上提供电压/电流序列?

    DRV8844可用于您的应用、前提是该器件满足您的电流要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    我看到您有另一篇文章、并提出了相同的问题。 但是、这个有更多信息、您还可以获得:DRV8844的建议。 让我将两个帖子链接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否不能更改为3相
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已提供详细资料,甚至是示意图,但至今仍未收到有用的答覆。 重复一遍:我需要从四相控制器(MC33033无 TI 等效)连接到四相电机。 我在另一篇文章中发布了原理图。 查找有关可用于此用途的 TI 器件的指南以及连接图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    在这种情况下、建议使用 DRV8844。 您必须了解这四个相位上的电压/电流序列。 然后、我们可以知道 DRV8844是否适合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    查看 MC33033后、可使用 DRV8844、前提是在 MC33033和 DRV8844之间放置了额外的电路、以将图42和43中使用的四个输出转换为 DRV8844处的适当信号。

    底部和顶部驱动输出的电压应低于 INx 和 ENx 引脚的建议最大值。
    根据图42和43、顶部和底部驱动输出将需要逻辑来控制 INx 和 ENx 信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick。

    为此、我可以参考任何 TI 应用手册、例如33033至8844之间的 ccry 接口? 我正在寻找能够实现接口的 TI 器件。

    另外、想知道1/2或全波(图41或43)是否更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    否、没有应用手册。 这是一个独特的应用。

    全波可能是更好的选择。 要使1/2波工作、您似乎需要连接到电机绕组中心的第五根电机导线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick。

    实际上、随附了第5根导线图。 希望与 possible.e2e.ti.com/.../CCF08062018_5F00_0004-_2800_1_2900_.pdf 一样接近原始设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我在 P1处看到8根导线;4相、为霍尔元件提供12V 电源、两个霍尔元件输出和一个接地。 如果电机的电压为5、则看起来是轴接地。 建议全波时、我忽略了轴接地。

    您是否测量了两个相位之间的电阻?

    假设电阻大于6欧姆、则由于相位/使能接口的原因、DRV8881E 可能是更好的选择。 MC33033和 DRV8881E 之间的逻辑应更简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两相间测得的 R -@ 34欧姆。 每个线圈的 R = 17欧姆。
    那么、由于接地端已引出、我想知道图中是否显示了半波控制器、或者可能只是接地端-一个未真正连接到电机的接地端?
    从何处获取 MC33033到 DRB8881E 的逻辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    在这种情况下、DRV8881E 应该可以正常工作。

    输出的接地列为轴接地。 我认为您最好使用原理图上所见的全波。

    必须使用标准逻辑创建逻辑、以将 MC33033的四个输出信号连接到 DRV8881E 的四个输入信号。 由于在任何时候只有一对相位(A/C 或 B/D)处于活动状态、因此 APH 和 BPH 引脚可以连接在一起。 AEN 和 BEN 必须单独控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我需要4个全桥驱动器、即16 drv? 会有点不实用、有什么建议吗?
    任何参考 应用。 请注意指导我们如何从33033连接到8881E 的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    每个转盘电机需要一个 DRV8881E。 DRV8881E 具有四个半桥。
    根据 MC33033、一个相位将处于高电平、一个相位将处于低电平、另外两个相位将处于关闭状态。
    DRV8881E 可配置为使用外部逻辑来实现此目的、从而将 MC33033输出转换为 DRV8881E 上的输入。

    没有有关从 MC33033连接到 DRV8881E 的参考应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 TI 电机控制器连接到8881E 的应用手册可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我们也没有该应用手册。 DRV8881E 通常连接到 MCU。 然后、MCU 控制 DRV8881E 的输入以生成电流方向。

    对于您的应用、需要将 MC33033的四个输出转换为较低的电压、并使用数字逻辑将其合并为可控制 DRV8881E 输入的信号。

    请参阅 DRV8881EEVM 示例。 用户指南、原理图、布局和固件可在以下页面找到: www.ti.com/.../DRV8881EEVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick。 我将基于此尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将33033上的 A 输出连接到8881E 的 PHA;33033上的 B 输出连接到8881E 的 PHB;33033的 C 连接到 PHAEN、 33033的 D 连接到 PHEN。 栅极将使用 SN74L。 无需 LDO 等 有道理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    33033的底部输出将超出 DRV8881E 的绝对最大输入电压。 您将需要电压转换来降低输入电压。

    此外、如所述、将33033输出连接到 DRV8881E 输入似乎不能在 DRV8881E 输出端提供所需的结果。 有许多在线资源可帮助您将四个33033输出转换为 DRV8881E 输入。 您可以首先搜索"数字逻辑论坛"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick。

    也许使用 LM4040从33033的底部输出到 DRV 输入进行电压转换可以解决您第一句中的问题?

    在 TI 论坛中寻找"数字逻辑论坛"-运气不佳;还是这是一个通用主题? TI 应用手册/数据中的任何内容都不会令人惊讶。

    另外、想知道使用8881EVM 会更简单、还是会带来自己的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    "数字逻辑论坛"是一个通用主题。 通过此功能、您应该能够找到专家来帮助您将输出转换为必要的输入。

    没有应用手册/数据、因为这些是唯一的用例。 在大多数应用中、DRV8881E 连接到通过固件控制输入的 MCU。 MCU GPIO 电压低于5V、因此无需转换器。

    DRV8881EEVM 可通过移除电阻器组来连接到外部电路。 所提供的电压必须在绝对最大额定值范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick。

    不是很感激、但您对数字逻辑论坛的建议并不有用-尝试了"所有关于电路的问题"中的问题、并得到了无法完成的回复。 本主题范围很广、要想获得合理的回复、您需要了解一些有关电机驱动器的知识、但您不能在一般论坛中获得这些知识;这些知识可能只能来自 TI。 那么 、在所有这些之后、我仍然卡住了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、我通过电子邮件回复了您、您承诺提供帮助(3天前朋友提出了请求)、但至今没有任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    Rick 本周正在度假。 因此、回复可能会有延迟。 我现在正在检查此帖子。
    TI 拥有大量的团队和专业知识。 但是、这是模拟电机驱动论坛。 我们不是为您提供 MC33033 (半零件:www.onsemi.com/.../MC33033-D.PDF)数字逻辑的最佳人选。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    很抱歉耽误你的回答。 上周我不可用。

    我通过私人邮件回复了。 请稍后查找更新。