This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:I/O 所需的热插拔缓冲器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745236/tca4311a-hot-swap-buffer-required-for-i-o

器件型号:TCA4311A

您好!

我们的项目之一是主机 PCB 和一些附加 PCB。 在最初的客户要求中、不要求在附加 PCB 上进行带电插拔。 现在、客户已更改规范以添加附加 PCB 的带电插拔选项。 我们使用现有主机和附加 PCB 尝试了带电插拔。 在某些情况下、我们发现控制器已损坏。 您能否建议 我们一种解决方案,以避免您的体验出现这种情况。 I/O 热插拔缓冲器是否足以满足此要求?

案例场景:

  1. 主机 PCB 中的附加连接器从控制器直接连接 I/O 引脚。 电压容差约为3.3V。  
  2. 有4个 I/O 引脚(输入和输出),1个 UART TX 和1个 UART RX 信号。
  3. 附加 PCB 控制器 I/O 容差本身为3.3V。
  4. 12V 也连接到主机附加连接器、用于为 ADDAD_ON PCB 供电。 在 ADDAD_ON PCB 内部、有直流/直流稳压器用于获取附加控制器的3.3V 电压。

您能给我们建议一种最佳解决方案来避免与实时插拔相关的问题、因为我们的主机控制器会损坏随机插拔

BR
Sharvery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sharvery、

    TCA4311A 是一款支持热插入的器件、其含义是插入时不会中断通信、因为两侧(输入和输出)均为高阻抗、直到它发现空闲状态、然后它将输出和输入连接在一起。 此处的思路是在插入期间保持 I2C 信号完整性良好、而不是保护器件免受损坏。您所谈论的似乎是器件损坏。

    您是否在 o 范围内记录了活动插件事件? 我曾处理过类似情况的支持案例(我们的一个 I/O 扩展器可能会损坏)、我们最终发现损坏是由过冲导致的(器件的规格是最高可处理~6V 或7V 的电压) 插入事件导致 I/O 引脚上出现高达15V 的尖峰。

    如果您看到的情况相同、则热插拔缓冲器可能不是您所需要的、因为 TCA4311A 最多只能处理7V 的电压。 如果您看到这种行为、我认为最好的方法是在您的 TX/RX 线路上找到一个 TVS 二极管、以将电压尖峰抑制到 MCU 可以容忍的水平。

    谢谢、

    -Bobby