This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:MDIO 端口未出现#39;t 响应和链接错误

Guru**** 2929940 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745103/tlk10031-mdio-port-don-t-response-and-link-error

器件型号:TLK10031

您好!
我们的当前设计是使用 PowerPC MDIO 接口、使用 clause45模式来控制 TLK10031。 首次寻址后、PowerPC 查询 MDIO 接口是否就绪并发送读取命令。 根据示波器测量结果、tlk10031没有响应。 配置的 tlk10031地址为0。
PowerPC 端 MDC 和 MDIO 都有上拉电阻器(上拉至1.2V)、然后通过电平转换至1.5V 来连接 tlk10031。 根据手册的要求、需要使用 tlk10031上拉2K 电阻器、但此时的测量结果发现低电平未拉至接地。 移除2k 拉电阻后、可以将低电平降低到接地、但接口不响应。
请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLK10031要求 MDIO/MDC 信号上的1.5V 或1.8V I/O 电平。 MDIO 接口应上拉至 1.5V 或1.8V I/O 电平、而不是1.2V。 需要注意的其他事项:

    • 为了正常运行、TESTEN 应该为低电平(TESTEN = 0)。 当 TESTEN = 0时、您应该能够使用 MDIO。
    • 在 MDIO 通信中为前导码添加一个33位1、这可能有助于解决您的问题。
    • 确保遵循 MDIO 帧格式如下所示:
      • ST /OP / PHYADDR / DEVTYPE / TA /(ADDR/数据) 16位