This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:USB2.0测试问题

Guru**** 2582465 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744866/tusb8044-usb2-0-testing-question

器件型号:TUSB8044

尊敬的先生:

我们的客户正在使用 TUSB8044、他们想要提出问题。

因为此项目基于 ARM、而不是基于 Windows。

他们想要确认 TUSB8044是否适合作为 USB2.0附件的测试方法?

或者您有什么建议吗?

非常感谢。

e2e.ti.com/.../MOI-0-97.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK、

    随附的文档是关于启用来自主机控制器的测试数据包。 需要额外的 USB 命令来强制集线器生成测试数据包。 USB 2.0规范第7.1.20节中描述的数据包需要被寻址到集线器。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、需要额外的 USB 命令来强制使用集线器。

    但在该测试方法中、命令将来自下行端口。

    那么、我们的 TUSB8044可以将命令传递到上行端口(主机)?

    或者、来自下行端口的命令可以强制集线器生成测试数据包??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    集线器将传递命令、但安装程序不会生成集线器生成其自己的测试数据包或从主机传递测试数据包的命令。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么集线器无法通过来自主机的测试数据包?
    我知道、如果集线器可以将命令从下行端口传递到主机、则主机将被强制进入测试模式并生成测试数据包。
    然后、集线器应将测试数据包传递到下游器件、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    集线器不会将通信传递到未启用的端口。  对于典型的集线器下游测试、需要在发送测试数据包之前向端口发送测试强制启用命令。  此测试工具的工作方式略有不同、但没有关于它如何与路径中的集线器一起工作的文档 -第3.6节仅说明"待完成"。  TI 无法保证这将在该路径中与集线器一起工作。

    此致、

    JMMN