This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:SN65DP149是否可用于 HDMI 到 HDMI 设计

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744760/sn65dp149-whether-the-sn65dp149-can-be-used-for-hdmi-to-hdmi-design

器件型号:SN65DP149

尊敬的所有,

SN65DP149是否可用于 HDMI 转 HDMI 设计、这相当于使用一个用于 HDMI 的均衡器。

我看到在 sllu232参考设计中有保留的 HDMI 接口、但没有详细说明。此外、我希望实现兼容设计、在输入端选择 DP 和 HDMI、在输出端选择 HDMI。

没关系? 期待您的评论;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CRIS

    在输入侧、是 HDMI 交流耦合还是直流耦合? 您可以查看 DP159、看看它是否适合您的需求。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 David,
    在输入侧、是 HDMI 交流耦合,Ω、因此 SN65DP149不能用于 HDMI 到 HDMI 设计?
    DP159正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS

    DP149是3G 器件、而 DP159是6G 器件、它们都支持交流耦合 TMDS 输入、具体取决于您的数据速率要求。

    谢谢

    David