This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:PCIe 长度匹配

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744306/ds80pci800-pcie-length-match

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810

大家好、

英特尔的 PCIe 主板设计指南:所有差分对的长度都应在系统主板上彼此最大7英寸的范围内匹配、但通常首选较小的差分(~0 - 3英寸)。

在我的 PCIe x16情况下、存在5英寸以上的长度不匹配。 DS80PCI800是否 要求长度匹配?

DS80PCI800是否可以用来补偿这种不匹配?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    DS80PCI800不受长度不匹配的影响、因为它没有查看协议。  它仅对信号进行线性均衡。  

    从规格的角度来看、它不会帮助或损害系统中的长度不匹配。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢您的回复。
    DS80PCI800线性吗? 我认为 DS80PCI810是线性的、但 DS80PCI800是有限的。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    你是对的。 通常、DS80PCI810等线性驱动器具有较低的增益。 另一方面、限幅器件的增益要大得多。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    感谢您的确认。
    因此、如果我使用 DS80PCI800、它是否不受长度不匹配的影响、因为它不关注协议? 我很困惑、因为它不像 DS80PCI810那样对信号进行线性均衡。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    DS80PCI800也是一款线性均衡器、DS80PCI800上的输出驱动器不是线性的。  两个器件执行相同的任务。  DS80PCI800具有更高的增益、但线性度不是很好。  DS80PCI810具有更低的增益和更好的线性度。

    此致、

    Lee