This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:DS90UB928 + DS90UB929眼图问题

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744929/ds90ub928q-q1-ds90ub928-ds90ub929-eye-diagram-question

器件型号:DS90UB928Q-Q1

你好

我们测量 Tx 侧和 Rx 侧、然后发现波形不稳定。 因此我们无法测量眼图。

但 DS90UB928 CLM 输出眼图很好。 请问这是否正常? 感谢您的帮助~

UB928 CML 输出

DS90UB929发送

DS90UB928 Rx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    928 CMLOUT 规格为0.4UI 眼宽和300mV 眼高(典型值)、因此眼图看起来在典型规格范围内。
    您在何处测量929 TX 和 RX?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的帕拉尼阿潘

    感谢您的回复。

    我们测量929 Tx/928 Rx/928 CMLOUT。 只有 CMLOUT 眼图很好。

    请参考以下929 Tx/928 Rx 测量位置。 我们需要知道它是否正常。 感谢帮助~

    929发送

    928 Rx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于929和928之间的链路具有高速 FC 信号和低速 BC 信号、因此您获得上述信号是正常现象。 对于 CML 输出、会对低速进行滤波、因此您只能获得稳定的 FC 信号。

    此致、
    Steven