This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:TPD7S019的电源

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744882/tpd7s019-power-supply-for-tpd7s019

器件型号:TPD7S019

您好、Sirs、

我可以仔细检查我们的 CPU Hsync、Vsync、DDC 是3.3V 逻辑 还是更低。

是否可以将所有电源(Vcc_DDC/Vcc_sync/Vcc_video)应用于5V?

数据表应用原理图对 Vcc_ddc 应用3.3V 电压。

SYNC_IN1和2电平是否会移出至 Vcc_SYNC 电源电平? 还是仅仅是逻辑缓冲器?

DDC_in1和2将电平上移到 Vcc_DDC 电源电平,对吧?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的第6.5节详细说明了逻辑的开关特性。 它们配置为在3.3V 时进行 CMOS 电平切换、但兼容电压最高可达5V。

    是根据数据表的第6.3节、所有电源均允许5V 电压

    该设计可进行 TTL 到 CMOS 输出转换、因此 IC 内具有电平位移功能。

    DDC 线路是 CMOS 开关、因此任何电平转换都是通过外部上拉电阻器电源完成的。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢!